This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:最大输出电压

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816750/tps56c215-maximum-cout

器件型号:TPS56C215

您好!

我使用 TPS56C21进行设计、这些是 webench 电源设计人员推荐的主要稳压器参数:

输入电压:12V、 输出电压:1.0V

输出电流:8安培

fsw:400kHz (由我选择、以降低 IC 功耗)

L:1u2

COUT: 9 x 47uF (MLCC-

此设计可驱动 FPGA 电源轨。 在工作台测试中、我注意到 FPGA 结束代码配置时出现了快速的大型负载瞬态。稳压器大容量电容不足以在 IC 发生反应之前吸收该瞬态、从而使1V0电源轨接近1V1、即 FPGA 的绝对最大值。

我认为、瞬态完全是由于没有大容量电容。 将 SW 频率更改为800kHz 似乎没有什么帮助。 将大容量电容从423uF 增加到900uF (9 x 100uF)(MLCC–ESR:2m Ω)可将过冲降低到60mV、而不存在明显的稳定性问题。

我注意到 TPS56C215规格表中的最大限制为500uF。 我想保守地说,将 Cout 增加到600uF (6 x 100uF)。 我的问题是:

  1. 600uF 在一个电路中工作正常、我有多大信心不会出现稳定性问题?
  2. 是否有一种简单的方法来确定600uF 的稳定性裕度? (webench Designer 不允许我超过500uF)

谢谢、


JMR

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处提到的不稳定性是多脉冲问题。 可以理解为、如果输出电容太大、一个单个导通脉冲无法将 Cout 充电到足够的值、因此会发生第二个导通脉冲。

    根据此分析、如果您在一个电路板上进行了验证、我认为600uF 应该是很好的选择。 使用网络分析器绘制波特图基本上可以显示环路稳定性。

    然而、增加输出电容并不是克服高过冲的唯一方法。 请注意、过冲来自被输出电容吸收的电感器上的能量。 我建议您使用800kHz 开关频率、然后您可以将电感降低到、例如0.68uH。 即使没有额外的输出电容、过冲也会好得多。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我 将电感器更改为 0.56uH 和800kHz。 从而 减少过冲。 通过此更改、我可能会保留原始 Cout 值。

    此致、

    Jose Miguel