This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:从固定55Vdc 电压开始、根据30kHz BW 信号调节输出稳压电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818572/tps54561-modulating-output-regulated-voltage-according-to-a-30khz-bw-signal-starting-from-a-fixed-55vdc-voltage

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: LM5145

根据具有30kHz 带宽的调制信号(输出电压调制的包络)、我需要从55V 的固定稳压直流电压开始、将电压从10V 至20V 的最小电压和48V 至50V 的最大电压降压。 我正在考虑使用 tps54561降压、并尝试按照应用"tidual0"中的建议进入反馈环路、以根据输入信号(30kHz BW)调制输出电压。 输出电压为50V 时、最大输出电流为5A、而电流随着输出电压的降低而降低(几乎呈线性下降)。 这是开发此应用的最佳器件吗? 开发此应用需要对 tps54561的应用电路进行哪些修改? Optima 反馈环路电路和功率电感/电容器选择如何? 您是否有更合适的应用手册或电路建议? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    根据最高环境温度的不同、您还可以考虑使用同步降压控制器解决方案、例如 LM5145。 这将提供更高的转换效率、因此在5A 输出电流下具有更低的功率损耗。

    您可以 通过电阻将电流耦合到 FB 引脚以调节输出电压。

    此致、

    Tim