This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:TPS22971最短导通时间

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818611/tps22971-tps22971-turn-on-minimum-time

器件型号:TPS22971

您好、先生、

我们的客户希望调查负载开关接通最短时间为 零。 (EN 连接至 VIN 移除 CT)

请为我共享该器件吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否澄清术语"调查"。 客户是否想知道 EN 连接到 VIN 时的负载开关导通时间?

    如果是、则负载开关的上升时间最终将取决于输入电源的压摆率。 当 ON/EN 引脚上的电压超过 VIH 时、器件将打开。  由于这种情况、较慢的输入源可能会缓慢斜升、直到电压达到 VIH 电平。 更快的输入 PSU 可能会更快地达到 VIH。  

    一旦电压超过 VIL、输入将按照数据表中的规格正常斜升。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们的客户现在已使用 NCP45520、但如果 EN 连接到 VIN、则 可能不会出现输出电压问题。

    因此、他们希望使用 TI 解决方案、  

    如果原理图如下所示,是否存在输出电压风险?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、  

    在绘制的配置中使用器件时没有发现任何问题。 您的负载电容是多少?

    谢谢、

    Arthur