This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:同步整流类型选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818517/ucc24624-synchronous-rectification-type-selection

器件型号:UCC24624

直流/直流输入全桥 LLC、输出规格为14V 150A、我看到 UCC24624只能提供1kW 功率、我需要2.1kW 功率、以及如何进行设计以满足我的要求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2.1kW、150A、使用单个变压器是一项非常艰巨的任务。 但是、如果您想这么做、UCC24624可能没有足够的驱动能力。

    根据我们的经验、您可以 将总功率分为4个变压器、缠绕四个变压器、并使它们成为初级侧串联连接和次级侧并联连接。 次级侧驱动使用四个 UCC24624。