This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023-Q1:在外部添加了 PG 功能

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023-Q1, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818500/tps65023-q1-add-pg-functionality-externally

器件型号:TPS65023-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS650250

大家好、

我正在寻找有关如何在 TPS65023-Q1的外部添加 PG 功能的想法、以便在无需主机 MCU 的情况下对其进行定序。 我了解可以通过器件的串行接口监控电源轨的状态、但我的客户希望以独立方式使用该器件。

您以前是否见过有人使用外部电路实现此目的?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    是的、有一些文档可让您在不使用主机 MCU 的情况下实现 TPS65023-Q1。

    TPS650250是一款类似的器件、没有任何 I2C 通信或内部寄存器映射来指示 PG 并生成中断。

    请参阅 《使用 TPS650250为 AM335x 供电用户指南》、该指南使用模拟定序电路来控制 AM335x 处理器的上电、断电和生成 PG 信号(使用 PWRFAIL_SNS 和 PWRFAILz 比较器输入/缓冲输出 I/O 对)。

    TPS65023-Q1具有一个额外的比较器输入/缓冲输出 I/O 对(LOWBAT_SNS/LOWBATz)。