This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930、bq78350 &amp 的设计评论;BQ76200电池管理 PCB

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818578/bq76930-design-review-of-bq76930-bq78350-bq76200-battery-management-pcb

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200

德州仪器、

我们正在设计一个锂离子电池管理 PCB、用于基于 bq76930、bq78350和 BQ76200的井下数据采集系统。

电池组的物理尺寸是主要通道、电池外壳的最大外径限制为25mm。

电池是8S1P。 工作电流通常小于1A

如果 TI 的工程师能够在我们开始生产之前查看我们的原理图/PCB 设计、以识别设计过程中的任何问题或危险、我们将不胜感激。

如果可能、请告诉我可以在哪里发送设计文件(以及需要哪种格式)。

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我可以查看您的设计以了解常见的 IC 实施问题、但对于危害或特定于您所在行业的审查、您可能需要熟悉您所在行业或合规性要求的顾问。  我将通过 e2e 的"朋友"系统单独向您发送一条消息。