This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:从 USB 2.0转换到 USB-C 的建议

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TS3USB221, TUSB422, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817574/bq25890-recommendations-for-converting-from-usb-2-0-to-usb-c

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: TS3USB221TUSB422TPS2121

我们通过 USB 2.0为器件充电的现有解决方案包含以下特性:

  • BQ25890和
  • TS3USB221用于将数据切换到微控制器进行通信。

(此设置如 BQ25890 EVM 原理图中所述)

但是、为了实现可逆性、我们要将端口更改为 USB-C、并利用该端口上允许的更高电流。

将此设计转换为 USB-C 的最简单方法是什么?

是否只是更换 TS3USB221?

此致、R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    221是一款多路复用器、可让您在充电器使用完总线后断开充电器与 USB 总线的连接。  实际上、只要在充电器使用时没有其他 IC 使用 D+/D-线路、就不需要充电器(充电器具有输入电源后的头2秒以及主机强制执行 D+/D-检测) 因为充电器的 D+/D-线路在不使用时会变为高阻态。

    为了实现 USB Type C 兼容性、您需要 TUSB320LHI 或 TUSB422等 IC。  

    您仍然可以使用充电器的 D+/D-来保持与传统 USB 端口的兼容性。  

    您可能需要在充电器之前添加 TPS2121电源多路复用  器、以防止用户同时连接传统 USB 源和 C 型源。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复。  TUSB320LHI 看起来是一个很好的选择。

    关于 TPS2121: 用户最终如何同时连接传统 USB 源和 Type C 源?

    (我们的器件只有一个端口。)

    我无法想象 需要这种保护的配置类型。

    谢谢、祝您一切顺利、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您有两个端口、一个是 C 型端口、另一个是传统 USB 端口、则可能需要 TPS2121。  几年前、当传统 USB 不是传统 USB 时、许多器件具有 USB 端口和电源适配器端口(桶形等)。  我怀疑最初有些 制造商会采用 USB Type C 和传统 USB 来实现向后兼容性。   

    此致、

    Jeff