This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:变压器电压- T1 PMP4862

Guru**** 2602015 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817495/ucc28810-transformer-voltage---t1-pmp4862

器件型号:UCC28810
Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好、先生、

我参考 PMP4862设计变压器。 我有以下问题、

1) 1)每次增加电压时、电流感应电阻器 R24都会烧坏。

2) 2)变压器 T1的次级辅助装置有问题。 您能否在 G095026LF 的变压器绕组中提供均方根电流和峰值电流。

正在等待回复。

此致

Mohitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohitha

    如果 R24在您增大电压时出现故障、则额定功率可能不够。  我们建议您使用较大的封装或并联多个电阻器并联、以提高功率耗散能力。

    我已附上 G095026LF (T1)的数据表。

    此致、

    Eric

    e2e.ti.com/.../G095026LF-r-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。 使用的 R24为2W。 我还尝试了两个并联的电阻器。 但问题仍然存在。 数据表中没有绕组处的电压和电流。 您能帮我找到这些信息吗?

    此致

    Mohith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohith、

    抱歉、我们没有保存任何偏置电压/电流波形。  次级偏置绕组仅为 TL431稳压和下游 LED 驱动器提供几 mA 电流。  它听起来像是偏置上的某个东西短路了。  检查此导轨是否短路、并检查该导轨上铝盖的极性。

    谢谢、

    Brian