This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:通过分压器网络调节5V 输出

Guru**** 2503245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817461/tps544b20-regulates-5v-output-through-voltage-divider-network

器件型号:TPS544B20

您好!

该 IC 仅通过可编程 Fusion 软件还是通过电阻分压器调节的任何选项来调节电压。  

IC 的默认输出电压是多少?

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    您可以将分压器从 DIFFO 输出连接到 FB、以调节电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    另一个信息是、我们可以在不使用 PMBus 功能的情况下使用稳压器、并通过某种方法禁用 PMBus。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    该器件 可用于非 PMBus 应用。

    如果不 需要 PMBus 通信、CLK、DATA、SMBALERT 引脚可保持悬空。  对于 CNTL 引脚、需要一个逻辑信号来控制转换器的开/关。

    在没有 PMBus 支持的情况   下、如果客户需要修改 OCP/OVP 阈值、软启动时间、UVLO 阈值和其他可配置参数、则需要包括用于大规模生产的预编程。

    如果没有预编程、所有可配置参数都将是 默认值、可在 数据表的第8.5节中找到。

    因为 ON_OFF_CONFIG 的默认设置为"CNTL only (仅 CNTL)"。 高电平有效。"、在未修改该寄存器的情况下、CNTL 引脚必须连接到逻辑 IO 端口。