This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:电源管理论坛

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818651/bq76200-power-management-forum

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:TIDA-010030

您好!

我继续研究 TIDA-010030上的高侧 FET 电路。

我在我的读数中添加 了有关 BQ76200输出反向电压注意事项的应用手册。 我现在的问题是关于在 TIDA-010030中实现反向电压保护的具体问题。

考虑到我们有一个 TVS (D48)与输出并联、如果 PACK+/PACK-端子之间出现任何反向电压、该反向电压保护(Q23)电路将会何时起作用? (为什么需要配备 TVS?)

我看到 R115、R113和 R109的尺寸为0.1W 电阻器。 如果反向电压超过10V 左右、则这些电阻器需要消耗的功率将远远大于0.1W。 为什么以这种方式标注它们的尺寸? 我觉得这与电视的存在有关、但我不确定原因。

非常感谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.没错,当发生反向电压时,TVS 将使 PACK+和 PACK-短路。 如果反向功率较大、该电路将提供另一种保护。  

    2.是的、长时间、高反向电压将损坏 R109、R113、R115。 在 TIDA-010030中、我假设反向电压的持续时间不会很长。 如果您考虑使用较长的反向电压、建议使用较大的功率电阻器。  

    此致、

    Ryan