This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:启动期间检测到故障

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816692/ucc2803-faults-detected-during-startup

器件型号:UCC2803

您好!

我将 UCC2803用于开关频率为1MHz 的双输出有源钳位反激式转换器。 输入范围为7V 至28V、输出为24V。除启动性能外、一切都正常。

请在启动期间查看实验波形、如下所示。 绿色波形是反相 PWM 输出、而黄色和粉色波形是有源钳位反激式转换器的两个输出。 您可以从波形中得知转换器在开始时成功进入稳定状态、但是、PWM 输出在触发过流保护时被关闭和关闭。 它重复了几次、这是随机发生的。 为了解决此问题、我显著减小了感应电阻器、以便感应电流小得多。 它确实改善了此性能、但无法解决此问题。  

这对我来说毫无意义、因为它发生在转换器进入稳定状态之后。 通常情况下、电流尖峰应小于启动期间的电流尖峰、以及为什么仅在该期间而不是启动期间触发故障。 因此、我想知道 TI 工程师是否知道发生了什么以及导致此问题的原因。 我可以做些什么来控制它。

谢谢、

Jiewen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiewen、您好!

    没有原理图、波形就没有意义了。

    请附上您的原理图的 pdf。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiewen

    我认为您正确的是、控制器正在达到电流限制、这是开启/关闭行为的原因。

    一件有趣的事情是、当电流限制行为最终停止时、输出电压似乎很差阻尼-红色圆圈。 我想这表示控制环路相补角小于20度。 看起来输出电压超出预期电平、这会导致过流情况。 过冲可能是由控制环路的不良瞬态响应造成的。 降低电流感应信号的振幅很有帮助、因为这会降低控制器进入 OCP 的可能性、但我认为根本原因是环路相位裕度。

    我建议您首先检查环路稳定性-最简单的方法是让 PSU 在稳定状态下正常运行-就像在屏幕截图的最右侧边缘一样、然后在监测 Vout 的同时应用负载瞬态。 通常、25%至75%至25%的负载阶跃工作良好、但80%至90%至80%的瞬态也是正常的-除了响应的振幅会更小。 确保负载阶跃快速发生-我建议您的负载变化小于大约100us。 保持每个电平的负载足够长、使瞬态消失-在您的情况下可能约为20ms。

    请将结果发布在此处、我可以为您提供一些进一步的建议。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiewen

    我已经有一段时间了、因为这个主题已经更新了、所以我现在要关闭它、但是如果对此项目或任何其他项目有任何疑问、请随时打开一个新主题。

    此致
    Colin