This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:OVP 似乎通过将 EN 引脚驱动为低电平而触发

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818442/lm5060-q1-ovp-seemingly-triggered-by-driving-en-pin-low

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

LM5060电路的 OVP 设置为17V、UVP 设置为10V。 测试确认 LM5060在 BATT (低于所附原理图)电压超过17V 时关闭、并在 BATT 低于14.9V 时开启。 我注意到、如果我通过在14.9V < BATT < 17V 时将 EN 引脚驱动为低电平来禁用栅极驱动器、当我再次将 EN 引脚驱动为高电平时、LM5060不会开启。LM5060将保持关闭状态、直到 BATT 降至14.9V 以下、 就像触发了 OVP 一样。

但是、如果我在 BATT < 14.9V 时切换 EN 引脚、LM5060会按预期工作、即在 EN 引脚为低电平时关闭、在 EN 引脚再次为高电平时重新打开。 当 OVP 设置为14V 和17V 时、以及连接但未连接降压转换器时、我观察到了这种行为。

例如、我将 BATT 设置为16V。 我按下按钮 S1来禁用 LM5060。 我让 S1离开、但 LM5060不会开启、FAULT 处于高电平。 如果我将 BATT 降低到14.9V 以下、LM5060将打开。

我已经在 BATT 上寻找了一个可能触发 OVP 的电压尖峰、但我没有发现这样的尖峰。 当 BATT 接近 UVP 阈值时、EN 引脚没有任何问题。

我观察 LM5060的预期行为是什么? 如果是、我在数据表中无法找到它。

e2e.ti.com/.../test_5F00_schematic_5F00_v2.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Froylan Aguirre、

    感谢您的支持!

    它应该保持器件处于关闭状态、直到 OVP 故障被清除、也就是说、BATT 下降到14.9V 以下。 让我仔细检查并在明天确认您。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Froylan Aguirre、

    在 OVP 故障被清除前、EN 切换不会将器件复位、也就是说、BATT 下降到14.9V 以下。  

    此致、

    Rakesh