This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VSYS 输出电压、此时 VBAT<VSYSMIN

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818365/bq25601-vsys-output-voltage-while-vbat-vsysmin

器件型号:BQ25601

尊敬的团队:

我遇到了 VSYS 调节高于编程级别的问题。 根据数据表图15 <VSYSMIN, VSYS should be stepped up to the value stored in 0x01 register. 、当 VBATH 处于 但是、无论电池电压如何、我都无法使此功能正常工作(VSYS 遵循 VBAT)、无论是否存在输入适配器。 下面是我们具有充电器的电路板原理图的一部分。 测试期间的寄存器值为04 1E A2 22 58 9F 66 4C 00 80 00 11。  我还找到了这个主题,其中 VSYS 只被称为跟随 VBAT 并具有 BATFET 压降: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/729655 。 是否需要以某种方式启用 VSYS 调节? 这是由于某些设计错误还是我对数据表产生误解?

此致、

Krzysztof Kondratowicz

Firmwave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzysztof、

    最小系统电压调节功能如下所示。 如果连接了良好的输入源/适配器、即使电池深度放电、VSYS 也将保持在 SYS_MIN 寄存器设置之上。 根据您发送的寄存器值、SYS_MIN 设置为3.7V。因此、即使 VBAT 为零、只要连接了良好的输入源、VSYS 也应保持在3.7V 以上。 您无需执行任何额外的步骤即可启用 SYS_MIN 稳压。

    在下面的波形中、VBUS = 5V 被连接、并且 VSYS 保持在我的3.7V SYS_MIN 设置之上、即使 VBAT < 3.7V。VBAT 上升到 SYS_MIN 以上后、VSYS 和 VBAT 大致相等(忽略 BATFET 上的压降)。

    另一方面、在下面的波形中、我没有连接 VBUS、因此 VSYS 遵循 VBAT 而不是保持在3.7V 以上

    根据您的描述、VSYS 会跟踪 VBAT、而不管电池电压如何、也不管适配器是否已连接。 请捕获与我发送的第一个波形相似的波形(VBUS = 5V)。 扫描 VBAT 并查看 VSYS 如何响应。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angelo。 我在连接 VIN 时未获得稳压的原因可能是 VIN 过低(4V1附近、使我感到困惑的是低/PG 引脚)。 施加适当的5V 电压可实现 VSYS 调节。 遗憾的是、它仅在电池供电时不可用。

    此致、

    Krzysztof Kondratowicz