This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:稳态建立后的浪涌电流事件

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818510/tps2660-inrush-current-event-after-steady-state-has-been-established

器件型号:TPS2660

我对用作 电源保护的 TPS26601有疑问。 我将其用于断路器锁存模式、以实现过压、欠压、过流和短路保护。

 

根据我的理解、在发生短路事件时、当流经 FET I (LOAD)的电流超过 I (fastTrip)时、电子保险丝中的快速跳变比较器将关闭内部 FET。 我的问题是:

 

如果在 Vout 达到稳定状态后发生第二次浪涌电流事件、则如果浪涌电流电平超过 I (fasttrip)(与接地短路类似)、不会触发快速跳闸比较器?

 

2.在稳态期间发生浪涌电流事件的情况下、快速跳变触发电平是否会比设定的电流限值高87%?

 

快速跳变比较器是否需要高电流脉冲持续时间进行响应?

 

4.如何在 数据表中仅指定典型值时估算最小和最大快速跳变比较器阈值电平?

 

当  Vout 已达到稳定状态(如所附波形所示) 且电平高于1.87*I(ol)+0.015A 阈值时,我将观察到电路板中的第二个浪涌电流事件,但不会触发快速跳变比较器。  我做了一个实验来确定将触发快速跳变比较器的电流峰值电平、并且发现它是2.27*I(ol)。  我想 了解更多有关电子保险丝对稳态期间出现的浪涌电流的反应以及将关闭电子保险丝的电平的信息、以便 我能够继续优化 我的设计。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharina,

    请在下面查找答复:

    如果在 Vout 达到稳定状态后发生第二次浪涌电流事件、则如果浪涌电流电平超过 I (fasttrip)(与接地短路类似)、不会触发快速跳闸比较器?

    是当负载电流(IOL)> I (快速跳变)时、将触发快速跳变比较器。

     

    2.在稳态期间发生浪涌电流事件的情况下、快速跳变触发电平是否会比设定的电流限值高87%?

    是的

     

    快速跳变比较器是否需要高电流脉冲持续时间进行响应?

    快速跳变比较器存在延迟(典型值= 250ns)。 在快速跳变条件(IOL>IFast-TRIP)延迟 tFASTTRIP (dly)后、FET 将关闭。

    4.如何在 数据表中仅指定典型值时估算最小和最大快速跳变比较器阈值电平?

    峰值电流将超过 Ifast-trip。 在快速跳变的情况下、可通过估算峰值电流

    IPEAK = Ifast-trip +[电流压摆率] x tFASTTRIP (线性)。