This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:保险丝要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS23882, TPS23881EVM-008, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817331/tps2384-requirement-of-fuse

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS23882TPS23881EVM-008TPS23881

尊敬的 TI 团队:

我们将 TPS2384四通道 PSE 用于包含4个以太网端口的 POE 应用项目。在 TPS2384数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2384.pdf)中、每个端口的过流限制称为  (400mA 至450mA)。如果电流高于此限值、相应的端口将关断。在数据表给出的示例电路 中、建议使用至少1A 的可复位聚保险丝。请参考以下图片。

我是否可以知道此保险丝的用途、因为 TPS2384关断端口在过流检测到时?  

此致

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    今天是美国的国庆节。 当我们的应用工程师休假回来时、我们将为您提供答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    保险丝为系统增加了额外的保护、并提高了系统的稳健性。 这不是必须的。 我们通常看到客户在系统中安装了保险丝、您可能需要进行更少的测试才能通过 UL 测试。 我是否可以更好地了解您的系统?

    1.  您需要的最大端口功率是多少?  
    2. 您是否有与 TPS2384通信的主机?  

    我们拥有更新的 PSE 器件 TPS23861、TPS23882 (即将推出)可能是更好的选择(更简单的硬件设计和更便宜的价格)。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的反馈。

    1. 10W,PoE IP 摄像机应用,摄像机使用802.3af 标准。

    不需要。 我们在独立模式下使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    您可以在设计中使用 TPS23881、因为它具有自主模式、需要更简单的硬件设计。即使是8通道器件、它也比 TPS2384便宜。 请查看 TPS23881EVM-008。 我们将推出一款低成本版本(TPS23883)、该版本仅适用于今年第3季度推出的低于30W 的应用、并且与 TPS23881引脚对引脚兼容。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny

    我将对其进行研究。

    此致

    Anand