This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:并行通道

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818325/lp5036-channels-in-parallel

器件型号:LP5036

我想并联连接通道;3个通道连接在一起以获得105mA 电流、重复12次(因此、36通道 IC 变为12通道)。

这是否起作用?  

我已经知道 I2C 寄存器与这种工作模式兼容:亮度控制寄存器将变为每通道而不是每 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    如果您在100%占空比下需要105mA 电流、那么这种方法非常适合使用。

    如果您希望在 PWM 调光时获得纯105mA 的电流、我们建议您将3个红色(或绿色或蓝色)通道连接在一起、而不是连接一个 R/G/B

    这是因为 LP5036集成了 PWM 相移、如数据表中的图12所示。 因此、如果您合并 OUT0/1/2等3个通道、则不会同时打开三个通道。