This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:发动机设置问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818394/lp55231-engine-setting-question

器件型号:LP55231

各位专家、您好!

客户希望将 LP55231设置为使 LED 行为始终为明亮的白光。 (约4秒)。 系统上电后、EC 将接管 LP55231以在 LP55231上设置以下行为。 我们是否可以知道我们是否可以通过 LP55231引擎实现它? 以及如何实现它? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann、

    LP55231内置 SRAM、因此如果断电、驱动程序将丢失数据。

    因此、在向 LED 发送数据之前、您不能使用 LP55231点亮 LED。