This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-5117QUICK-CALC:LM25117-Q1恒流稳压器模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818515/lm25117-5117quick-calc-lm25117-q1-constant-current-regulator-mode

器件型号:LM25117-5117QUICK-CALC
主题中讨论的其他器件:LM25117-Q1

大家好、团队、

我的客户有关于 LM25117-Q1恒流稳压器模式的问题、并参考 图35。 数据表中具有断续模式输出 OVP 的恒流稳压器。 但是他找不到应该怎么设计。 您是否会建议他在以下情况下应如何设计?

VIN = 14.4V
Iout = 3A
断续模式 OVP 触发= 6V

非常感谢您的评论。

此致、
Akihisa Tamazaki