This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:I2C 电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818295/lp5569-i2c-voltage

器件型号:LP5569

您好!

在相关线程中  、I2C 线路应上拉至1V8、而不是3V3/Vin。

这与数据表相矛盾。 在建议的工作条件下、SDA 和 SCL 电压规格为最大 Vvin、即5.5V。

LP5569评估板还具有上拉至 VIN/3V3的 SDA 和 SCL 线路;

 

我想使用5V 的上拉电阻、因为它们已经在我要使用的 I2C 接口上。

请您对此进行澄清吗?

此致、

Robbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉、该线程不正确。 我们将回顾该主题。

    您可以使用5V 作为 I2C 电压、如数据表中的图122所示。 LP5569与1.8V/3.3V/5V I2C 轨兼容、 您可以在数据表的7.8逻辑接口特性中找到它的 VIL/VIH。