This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:室温下的 FB 精度? (TA =25C)

Guru**** 2537910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818136/tps54302-fb-accuracy-at-room-temp-ta-25c

器件型号:TPS54302

您好!

我只能在 D/S 上找到+-2.5%的 FB 精度规格 室温下是否有任何规格?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数 IC 的 Vref 介于0.59V-0.6V 之间。

    肖恩