This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:输入电压电源中断测试时出现输出锁存问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817687/tps54625-output-latch-off-issue-when-input-voltage-power-interrupt-test

器件型号:TPS54625

您好!

我的客户正在执行电源中断测试、但输出电压由于某种原因被锁存。 我认为这个问题与在另一个主题上讨论的问题类似。 输入电压为12V、输出电压为5V。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/451494/1625681?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps54625#1625681

在他的测试中、从输出电压低于65%的时间返回输入电压后花费了8ms。 他按照线程中的建议尝试了8.2nF、100nF、470nF SS 电容器、但并不适用于所有情况。 请帮我解决这个问题。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我正在与支持此设备的员工联系。 下周一还会再来的 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    注意到您正在通过电子邮件与 AE 讨论此问题、因此我将结束此轮距。

    如有任何问题、请告知我们。