This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:HIDRV 上的电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816193/bq24725a-the-voltage-on-hidrv

器件型号:BQ24725A

您好!

我使用 的是 BQ24725A。 有时、HIDRV 上的电压会变为高电平。 这将导致 IC 进入保护状态。 有关详细信息、请参阅附件。

我的问题是:为什么 HIDRV 上的电压会变为高电平、但脉冲不多?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请详细描述您的测试条件、以便我可以尝试在 EVM 上重复此行为。 例如、您使用的是 EVM 还是您自己的电路? 您的适配器电压是多少?您使用的是哪种电池? 您的充电电流和充电电压寄存器设置是什么? 是否连接了任何系统负载?

    您的波形不能提供有关正在发生的情况的大量上下文、因此请捕获显示 SW、HIDRV 和 LODRV 的波形。 看到整体开关行为的较大波形以及对 HIDRV 意外行为的任何区域进行放大会有所帮助。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    适配器为12.5V/1.5A、电池为3s 3200mAh。 我想过流会导致这个问题。 但我不知道系统为什么过流以及 Hidrv 引脚为什么保持高电平。 请参考原理图和配置作为附件。

    那么、您能给我一些建议吗?

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    适配器为12.5V/1.5A、电池为3s 3200mAh。 我想过流会导致这个问题。 但我不知道系统为什么过流以及 Hidrv 引脚为什么保持高电平。 请参考原理图和配置作为附件。

    那么、您能给我一些建议吗?

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供这些信息。

    我看到的一个问题是、3节锂离子电池充电的充电电压设置为12.6V、但适配器电压仅为12.5V。BQ24725A 是降压充电器、因此适配器电压必须高于充电电压。 因此、您将需要一个电压更高的适配器来为您的3节电池充电。

    此致、

    Angelo