This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:电源输入、电池启动电压:为什么与 VIN (6.5V)不相同?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818179/tps92692-q1-supply-input-battery-crank-voltage-why-isn-t-it-as-same-as-vin-6-5v

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

你好

对于 第5页7.3中描述的字符 VIN、拖转启动  为何与 VIN (6.5V)不同?  

如果我使用直流适配器作为电源输入、 TPS92692的最小 VIN 值是多少?  电池电源如何?

为什么它们具有不同的 VIN 最小值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我认为您对该器件可使用的输入电压更关注。  从第6页、我们定义了 UVLO、如下所示。  有关 UVLO 的定义、另请参阅第8.3.1节。  通常、我们会监控 UVLO 的 VCC 而非 Vin、并指定 UVLO 上升阈值最大值为4.9V。  对于您的情况、输入电压需要约为5.2V 至 VIN、因为 VCC 是 VIN 的低压降线性稳压器(300mV 压降)。  稳压器运行后、在我们因 UVLO 而关闭之前、它可能会降至3.7V。

    谢谢 Tuan