This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:TPS54560-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560-Q1, LM25117-Q1, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818468/tps54560-q1-tps54560-q1

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25117-Q1LM5146-Q1

我使用的是 TPS54560-Q1降压 DC-DC 转换器输入为24V、输出为5A/5V、是否需要风扇或/和散热焊盘来帮助冷却器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TPS54560-Q1是非同步转换器、续流肖特基二极管的功耗约为5A * 0.4V *(20-5V)/20V = 1.5W。 根据有效热阻抗和最高环境/电路板温度、您可能 需要一些气流。

    为了获得更高的效率和更低的功率损耗、请考虑使用具有外部40V 或60V MOSFET 的 LM5146-Q1或 LM25117-Q1同步降压控制器。

    此致、

    Tim