This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:避免损坏 TPS737

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817887/tps737-avoiding-damage-to-tps737

器件型号:TPS737

您好!

对于 TPS73733DCQR 而言、上述用例是否安全 或是否会对其造成损坏、我很感兴趣。

器件设置如下:

  • VIN = 5V  
  • EN =输入电压(5V)
  • 输出电压(3.3V)也可由3.3V 从外部供电。

用例:

  • Vin 电源可能会突然断开
  • VOUT 仍由外部供电  

在此用例中、我观察到 Vin 上存在 Vout 电压。  

在 Vin 断开之前、我无法禁用 EN。 因此、我的观察结果似乎与数据表"如果 EN 引脚未被驱动为低电平、则导通元件可能会由于栅极上存储的电荷而保持打开。"

我的问题是上述用例是否会对 TPS737造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franklin、  

    您能否澄清一下"输出电压也由外部供电"这一说法是什么意思? 输入电容器是什么? 在 Vin 突然被移除之前、您是否有任何负载?

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    VOUT 连接到 MSP432P04 Launchpad 上的3.3V 电源轨。 由 PC 通过 USB 供电时、MSP432P04将在此3.3V 电源轨上输出3.3V 电压。 因此,TPS737和 MSP432板载3.3V 稳压器可能同时在同一电源轨上输出电压。 当 Launchpad 未连接到 PC 时、需要使用 TPS737为其供电。

     

    0.1uF 和1uF 电容器并联连接到 Vin。 是的、在 Vin 突然移除之前可能会有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franklin、

    理想情况下、如数据表建议的那样、在移除 Vin 之前下拉 EN 可使 FET 栅极上的电压完全放电、这是建议的方法。 根据您提供的信息、即使突然移除 Vin 和 EN、也不可能导致器件损坏。 移除 Vin 和 EN 后、可以通过泄漏电流对两个引脚放电、为了实现这种放电、您可以在输入侧添加一个高电阻下拉电阻器。

    当将 TPS737的输出与微控制器的3.3V 输出电压轨一起使用时、请注意、如果 Launchpad 的3.3V 输出低于 LDO 的标称电压、则它将有从 LDO 灌入 launchpad 3.3V 引脚的电流。 即使是几毫伏的差值、也可能会导致数十毫安的反向电流流入 launchpad。 如果 Launchpad 的3.3V 电压略高于 LDO 的标称输出电压、则会产生一个很小的电流(数百微安级) 流入 LDO 的反向电流、只要电压不超过 LDO 输出引脚上的绝对最大电压、就不会损坏 LDO。

    此致、
    Jason Song