This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:最大占空比

Guru**** 2533030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817670/lm3424-maximum-duty-cycle

器件型号:LM3424

您好!


我的客户正在考虑使用 LED 驱动器、该驱动器在 VIN 和 VOUT 之间具有较窄的电压范围。
他们希望使用降压模式、因为与升压或降压/升压相比、这种模式可实现更高的效率。

LM3424未在数据表中显示最大开关占空比、LM3424能否支持100%开关占空比?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    我们不建议接近100%占空比、因为它是具有斜坡补偿的峰值电流模式控制、在接近100%占空比时、我们可能会出现不稳定。

    谢谢 Tuan