This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电安全计时器错误

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817253/bq25601-error-of-the-charge-safety-timer

器件型号:BQ25601

尊敬的先生:

充电安全计时器的误差是多少?
示例
10h±10min (Vbatt V Vbatlowv)
2小时±2分钟(Vbatt <Vbatlowv)
20h±20min (Vbatt V Vbatlow/半时钟速率)
5小时±4分钟(电池

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    安全计时器误差为+/- 20%。 这也适用于不同的安全计时器持续时间。 例如、5小时计时器应在4到6小时之间过期、10小时计时器应在8到12小时之间过期。

    此致、

    Angelo