This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:2.2KW DCDC 高侧同步整流

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818409/ucc24612-2-2kw-dcdc-high-side-synchronous-rectification

器件型号:UCC24612

我们使用直流/直流输入全桥 LLC,输出规格为14V 150A,使用 高侧 同步整流 ,目前使用两个 UCC24612驱动器芯片进行高侧反激,单芯片驱动四个 MOS (单 MOS 管 Ciss 约10nF),请帮助确认是否满意,  您还需要什么其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612可用于反激式的高侧 SR 驱动器。  然而、对于 LLC、从高侧驱动 LLC 没有好处、并且将需要为高侧上的 SR 使用额外的电路。  如果您要设计 LLC、我建议您设计低侧。

    FET 驱动器只能提供4A 拉电流和灌电流。  因此、我不确定您是否可以使用 UCC24612来驱动 并联的 MOSFET。  根据 UCC24612、我相信您可以轻松驱动1。  它取决于开关频率(Fsw)和环境温度(TAMb)以及栅极损耗。

    使用以下公式、您可以根据开关频率(FSW)估算栅极损耗。  请注意、UCC24612消耗了所有 Pgate。  

    IPEAK = Qg/TD (on)数据表,从数据表中,Qg = IPEAK * TD (on)=(10V/1.6 Ω)* 12ns=750nC

    Pgate = Qg*VG*FSW

    以下计算可用于计算 UCC24612可处理的最大栅极驱动功率(Pgate)。  请注意、RJA = 206.6摄氏度/瓦

    TJ = Tamb + Pgate * RJA = 125度 C = Tamb+Pgate *(206.6度 C/W)

    TJ-Tamb/RJA = Pgate (max)=(125度 C-Tamb)/206.2度 C)*W

    您可能还会发现以下应用手册对计算 FET 损耗很有帮助。http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

    此致、