This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:UVLO 设置问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817193/tps92692-q1-questions-of-uvlo-setting

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

您好!

    我看到数据表 UVLO 设置为8Vin 启动。

    如果我要调整 Vin=6V 启动、如何设置?

     该芯片可以调整 UVLO 点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    请注意、规格是 VCC 最大值为4.9V、而不是 Vin。  我们监控 VCC 是否存在 UVLO 而不是 Vin、有关 UVLO 的此说明、请参阅第8.3.1节。  通常、如果输入引脚上的 VIN 为6V、TPS92692将启动。  由于 VCC 是一个低压降线性稳压器、与输入电压相差约300mV、因此 VCC 将约为5.7V、因此高于 VCC 上升阈值。

    UVLO 是一种监测 VCC 的设定电压、无法调节。

    谢谢 Tuan。