This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:RC 值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818072/buf20800-rc-value

器件型号:BUF20800

大家好、

您能否给出推荐的 RC 值? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    不需要 RC 输出、对于大型系统容性负载 、需要 R 来实现输出缓冲器稳定性。

    针对高容性负载的建议 R:

    10欧姆、适用于0.1uF

    1uF 时为4 Ω

    10 μ F 时为1 Ω

    如果 C<0.1uF、则无需 R。

    此致、

    Costin