This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:bq24780S:镍镉电池6节

Guru**** 2561120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817999/bq24780s-bq24780s-nicd-battery-6-cell

器件型号:BQ24780S

尊敬的先生/女士:

这是我在电池充电器领域的第一个设计。 我必须为6节 AA 镍镉电池充电700mAh 至1000mAh。 所有六节电池均串联连接、以获得7.2V (最大值)电压。

我选择 BQ24780S 作为充电器 IC、因为它是降压转换器(适配器输入>=9V)、具有保护功能和 SMBus 接口、可实现设计灵活性。 但数据表中仅显示1-4节电池。

 1 - 4节电池对我的设计有影响、因为我的电流和电压额定值远低于充电器绝对最大值 额定值。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eashwar、

    数据表中的" 1至4节电池"注释涉及锂离子电池充电。 BQ24780S 的充电电压范围为1.024 - 19.2V。锂离子电池的充电电压通常为4.2V/节、因此该充电电压范围适用于为最多4节的锂离子电池充电。

    这对您来说不是问题、因为正如您所说、您的电池电压远低于 BQ24780S 的最大充电电压。 BQ24780S 可满足您的应用需求。 请注意、BQ24780S 由主机控制、因此主机必须通过 SMBus 设置充电电流、充电电压和其他参数。

    此致、

    Angelo