This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74104:SM74104/LM5100/LM5101系列的最大速度?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LM5101, SM74104, UCC27282, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817590/sm74104-maximum-speed-of-sm74104-lm5100-lm5101-family

器件型号:SM74104
主题中讨论的其他器件:LMG1020LM5101UCC27282LMG1205

这些器件的~20ns 传播延迟时间表明、它们可以在高达~50MHz 的频率下运行。 如果不是、频率上限是多少、必须采取哪些步骤来确保可靠运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    我叫 Mamadou Diallo、来自高功率驱动器团队。

    请参阅随附的讨论此主题的常见问题解答链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/788867?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪亚洛先生

    感谢您推荐该项目、它确实回答了问题的一部分、即功率耗散。 但是、器件还必须提供一定的最大频率、我希望这是1/tprop。 我将驱动非常轻的负载、低于500pF。 遗憾的是、栅极驱动器 IC 数据表中从未指定最大频率或最小周期时间。

    我理解您对前面的问题"使用 LMG1020 "的回答、但我需要一个高侧低侧组合驱动器。

    此外、我是否可以使用外部隔离式电源为 SM74104/LM5100/LM5101系列提供自举电压? 或者、由于集成的自举二极管、这是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪亚洛先生

    半桥驱动器的数据表包括一个参数 tPW、即改变输出的最小输入脉冲宽度。 此参数设置部件工作频率的上限。 由于这些值的范围介于30ns 至50ns 之间、因此 TI 器件将无法满足我的应用的高频要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您提供更多详细信息。  

    您是否考虑过 LMG1205或 UCC27282? 这些器件可能更适合您在高频开关>1MHz 和轻负载情况下尝试执行的操作。 根据您的要求、这些驱动器可在高达几 MHz 的开关频率下运行。

    至于使用外部隔离式电源、您可以在配置外部肖特基(适用于低反向恢复)自举二极管时这样做、因为在高频开关与低侧窄脉宽信号相结合的情况下、 峰值正向电流和峰值反向电流对于您的应用而言可能过高。

    此外、tPW 参数指定驱动器输入上导致输入之后驱动器输出响应的最小脉冲宽度。  

    通常、大多数器件只有指定的最大值或典型值、但不包括最小值、因为我们不对该特定参数进行生产测试。 我的同事在下面的主题中讨论了 UCC27282的这个主题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/781219

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou