This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:不使用 USB D+和 USB D-

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818287/bq24195-not-using-usb-d-and-usb-d-

器件型号:BQ24195

尊敬的先生/女士:

我想使用具有12V 输入电压的此芯片。 我不使用 USB 和 USB D-和 D+。

是否可以使用此芯片?

而不是 Farnell 提供的最佳且最便宜的替代产品是什么?

我也不使用 PMID

我可以将其保持断开状态、还是必须放置一个电容器?

我要预先感谢你,我期待你的答复。

此致、

Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    如果未使用 D+/D-输入电流限制检测、请将 D+/D-短接在一起。

    PMID 引脚不能保持断开状态。 PMID 到 PGND 所需的 µF µF 电容为20 μ F (bq24195L)或60 μ F (bq24195)。

    谢谢、

    宁。