This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22920:ON 引脚上的上升/下降时间范围

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818032/tps22920-rise-fall-time-range-at-on-pin

器件型号:TPS22920

您好!

 

在 TPS22920数据表中的图42中、在 TI 测试设置下、ton/toff 上升和下降时间为100ns。

控制信号必须遵循任何上升/下降时间范围?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    TPS22920没有控制信号必须遵循的上升/下降时间范围。 控制信号只需达到启用负载开关所需的输入电压范围。

    在图42中、100ns 的上升/下降时间对输出的上升/下降时间影响不大。

    此致、

    Andy Robles