This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:开始运行之前的 Hg 引脚状态

Guru**** 2553940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817776/lm5088-hg-pin-status-before-starting-the-operation

器件型号:LM5088

各位专家:

我们想知道控制 N 沟道 MOSFET 的 HG 引脚在开始运行之前是否有机会处于悬空状态。 例如、当 VIN 有效且 EN 引脚为低电平时、HG 引脚是否固定为任何状态?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    iUchikoshi、

    如果 VIN 有效且 EN 为低电平、则 HG 将保持低电平状态、以确保 FET 关断。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速回复。

    当 VIN 从0V 增加到建议运行条件的最小值(4.5V)时、我们是否可以认为 HG 也处于低电平状态?

    此致、

    Uchikoshi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。