请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 各位专家:
TPS23880的待机功耗是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Kane!
仅 TPS23880器件就要求 VPWR 电源的电流最大为12mA。 与建议的44V 至57V VPWR 范围一起表示待机功耗为0.528W 至0.684W。有关 VPWR 电源尺寸和建议的更多信息、请参阅 TPS23880数据表(电源建议:VPWR)的第10.2节。
数据表可从以下页面下载:--> http://www.ti.com/product/TPS23880/technicaldocuments
感谢您与我们联系、如果您有任何疑问、请随时告知我们!
Aidan Davidson