This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337的输出纹波

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818109/output-ripple-of-lm337

主题中讨论的其他器件:LM337

我们有关于 LM337的问题。

VIN=-5V

Vout=-2V

我们在输入和输出电容器上使用陶瓷电容器。

但输出纹波增加了。

通过在输出电容器上添加1.1Ω Ω 电阻器来减少输出纹波。

(请检查随附的文档。)

为什么 在输出电容器上添加1.1Ω Ω 电阻器来降低输出纹波?

此致、

Takahiro Nishizawae2e.ti.com/.../8688.LM337.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    LM337数据表对输出电容器的要求不明确。 该器件的创建时代通常使用极化电容器、该电容器往往具有较高的 ESR (等效串联电阻)、更接近1 Ω。  需要 ESR 才能实现稳定性。 您所做的是一项常见的建议、即采用低 ESR 陶瓷电容器来使用这些较旧的器件。

    这是否能回答您的问题?