This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:抗尖峰脉冲时间问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817568/bq25713-deglitch-time-question

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25700

你好

      REG0x32[2]被设定 为 到 ILIM2的1.33或2倍的 ACOC 值。 对于 BQ25713数据表、去毛刺脉冲触发时间为250ms。 但说明如下所示为100uS。 BQ25700为250us。 哪个去毛刺脉冲时间触发 ACOC 是正确的?   

    另一个问题、设置  REG0x01[2]=1时。  什么是效率?

BR μ A

Patrick μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

          是否有上述问题的任何反馈? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    我将对此进行研究。  

    第一个答案是单位中的拼写错误;它们应该是"us"、而不是"ms"。 但是、我将验证100us 还是250us 是正确的值。

    对于第二个问题、我首先要说的是、该器件在音频模式下的效率数据不可用、作为控制器、效率数据在很大程度上取决于外部组件选择(MOSFET、电感器等)。 然而、通过测试、OOA 功率损耗仅成为系统负载电流高达50mA 的区域的一个因素。 两种工作模式之间的最大功率损耗差异约为5mA 的负载电流、因此在 OOA 模式下而非 OOA 模式下会产生82mW 的差异。  

    同样、获取此信息时应注意、这是一个测试实例、其中使用了一个用于衡量指标的 EVM。 它绝不代表您的结果、可能会有所不同。

    此致、

    Joel H