This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:偏置电压设置

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818314/tps74701-bias-voltage-settings

器件型号:TPS74701

您好!

我将2个 TPS75701 LDO 用于不同的电源轨、如下所示。 请注意、对于两个电源轨、我将设置 Vbias = 5V。 这是正确的方法吗?在设置偏置电压时、主要考虑因素是什么?

1)     Vin= 2.5V、Vo= 1.5V/300mA

2)     Vin=1.5V、Vo=1.1V/200mA

 

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我假设您使用的是标题中的2个 TPS74701 LDO。

    如果是、则关键问题如图6所示:

    这表明 VBIAS 应比目标 VOUT 高1.5V

    这是否能回答您的问题?