This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:降压转换器的斜率补偿

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817522/ucc28c42-slope-compensation-for-a-buck-converter

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: INA181

您好!

UCC28C42数据表图27中显示的斜率补偿电路是否也适用于降压转换器拓扑?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您可以将该电路与正激式转换器结合使用、正激式转换器只是变压器耦合降压转换器的另一个名称。

    降压转换器的困难在于开关电流不以接地为基准。

    如下图所示:

    因此、您所附的数字不适用于此类降压电路。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    您是否认为我们可以添加 INA181等分流器来参考高侧的电流?

    还是无法进行降压转换器斜率补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您的问题是您参考的电路是否适用于降压转换器。

    我的答案是、您不会在降压转换器中看到该电路。

    但是、只要占空比大于50%、您就需要对电流模式控制进行斜率补偿

    据我所知、INA181的带宽非常低、因此不适合感测开关电流的快速上升沿。

    您可以在降压电路中使用电阻分流传感器和差分放大器来实现电流感应。

    这是 上面附件中的块 A1试图显示的内容。

    很抱歉造成任何混淆

    此致

    John