This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040的工作输入电压范围

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818023/bq24040-operating-input-voltage-range-of-bq24040

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24010

尊敬的 TI 员工

我想确保 BQ24040能够为我的锂离子电池充电吗? 。 我将使用的输入电压范围为12V - 15V。

所以

1.我可以将此范围与 BQ24040配合使用来为电池充电吗?  或者我必须在连接到 BQ24040之前具有前置稳压器?

2.您能否在 Vin 第5页的7.3主题中澄清?

谢谢你

Narukom S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narukom S

    BQ24040不适合此应用、OVP 保护将是一个问题。  此器件的工作电压范围为4.45V 至6.45V。  当电压升高到超过该点时、器件将关闭以防止损坏、OVP。

    如果您希望在12V 至15V 电压下运行、则需要前置稳压器。  另请看一个较旧的器件 BQ24010。