This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740匀场电感器计算

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816606/pmp8740-shim-inductor-calculation

主题中讨论的其他器件:PMP8740

尊敬的 Robert:

我尝试计算2kW 电源(PMP8740)的垫片电感器。 我采取了

1.Coss=86pF (IPP65R190CFD MOSFET)

2.输入电压(fb、nom)=400V

3.IPP= 7.526A

 4.ΔIlout = 12A

5. NPs=9.5.

上述值是否正确?

但我没有得到 load min. load Min 的值是什么?

还请详细说明铜和磁芯损耗的计算方法。

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aneesh、您好、感谢您对我们的参考设计的持续关注。  您对问题的关注已转发给 Roberto、以获得回复。  请留出1-2个工作日进行回复。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您将此请求转发给我。

    Aneesh、

    最小负载实际上是 转换器进入硬开关时的输出负载电流;这应该尽可能小。 当然,在这方面存在着一些折衷:

     匀场电感器的值越高、轻负载时的效率曲线越平坦、但在满载时会松开一些占空比、因此满载时的效率会下降一点。

    匀场电感器越低、峰值效率和满负载就越高、但轻负载会受到影响、EMI 也会更糟糕(请考虑、当您松开 ZVS 时、在开关期间会出现电流尖峰)。

    因此、在您的情况下、我建议将 ZVS 的最小负载视为标称值的15%、因此您将分母乘以0.15。

    根据您的值、我计算了匀场电感= 31.18uH。

    顺便说一下、 应 从 该值中减去变压器的漏电感。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的解释。 我理解这个概念。 我也有以下疑问

    1.如果我们希望在15%的输出负载下发生 ZVS 操作、Iout (min)=0.15?

    2. 以下值  

    Coss=86pF (IPP65R190CFD MOSFET)、Vin(fb、nom)=400V、IPP= 7.526A、ΔIlout = 12A、NPS=9.5

    我已经从您的2kW 设计中获取了31.18uH、但如何获得11.3uH?

    您能不能纠正我在计算中出错的地方吗?

    此致

    Aneesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我认为我的公式中有一个错误。

    正确的公式应将 IPP 的 load (min)乘以方括号内而不是外部。

    因此、分母应为:

    [(IPP *加载(最小值)- Delta (Ilout)/ NPS)]^2.

    另请考虑 Δ(Ilout)是峰值输出纹波电流、而不是峰-峰值纹波、因此这里是6A (当 Iout 标称值为60A 时、我们认为峰-峰值纹波为20%、即10%峰值纹波)。

    因此、如果我考虑负载(min) = 15%(0.15)、 并且我们计算 电感器、 则 电感器过大。

    如果将转换器进入 ZVS 的电平降低到20%、则考虑:

    Vin = 400V、Coss = 86pF、Ipp = 7.526A、Delta (Ilout)= 6A (峰值而不是峰-峰值)、NPS = 9.5、我们得到:

    LS = 36.06uH、这是一个合理的值。

    如前所述、您必须 减去变压器的漏电感。

    很抱歉出错了。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢你的答复。

    根据您的计算、垫片电感器的正确公式为

    LS= 2CMOUS*((Vin)^2)/[(IPP *加载(最小值)- Delta (Ilout)/ NPS)]^2.  

    在上面的公式  中、加载(min)乘以括号内的 IPP。 结果  

    LS= 2*(86E-12)*400*400/[(7.526*0.15)-(6/9.5)]^2.

    对于15%负载而不是11.3uH、该值等于111.26uH  

    请澄清  

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    根据我的上一封电子邮件、我澄清了通过更正公式并使用15%的最小负载、电感值会过高(在您的情况下、计算结果为111uH)。 如果将系数0.15替换为0.2 (这是 ZVS 的最小负载)、则得到36uH。

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    此致、

    Roberto