Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TPS561201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560200 主题中讨论的其他器件: TPS561201
我们使用 TPS560200将10V 降压至5V。
我们按照数据表应用电路中给出的指南构建了原理图。
生成的5V 电压被馈送到 TLV1117LV33DCYR、而 TLV1117LV33DCYR 又为峰值电流要求为900mA (短时脉冲波形)的 GSM 调制解调器生成3.3V 电压。
在 TLV1117LV33DCYR 的输出端、两个1000uF 电容器用作负载电容器、以支持短持续时间电流要求。
在某些情况 下、我们观察到 TPS560200的输出电压未达到5V、并被锁存至大约2.2V。
当在示波器上观察到输出波形时、输出在2.2V 和0.7V 之间波动。
使能引脚保持开路。
请建议任何解决方案。