This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335可支持24V 输入、18V2A 输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818099/tps54335a-tps54335-can-support-input-24v-output-18v2a

器件型号:TPS54335A

TPS54335是否可以支持24V 输入电压、18V2A 输出电压、是否有任何热耗散的特殊要求?thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54335A 可支持24->18V/2A、由于负载电流为2A、因此热性能不会很差。

    此外、如果您关心热性能、则可以降低开关频率。

    肖恩