This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65921:相同用途的软件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730, TPS65910, TPS65950, TPS65921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817876/tps65921-same-use-software

器件型号:TPS65921
主题中讨论的其他器件:DM3730TPS65910TPS65950

大家好、

我的客户正在考虑用 TPS65921B1ZQZ 的 EOL 替代。

我一直使用 TI 提供的软件、我希望能够在可能的情况下使用电源 IC。

在考察 DM3730的 PMIC 时、我发现了 TPS65950和 TPS65910。

TPS65950和 TPS65910是否可以使用该软件?

如果有与其他 PMIC 兼容的 PMIC、请告诉我。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    我将此主题分配给 TPS65921的所有者、他将建议使用哪种器件来替代新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    这只是 EOL 的小卷带(250件)。 请使用 TPS65921B1ZQZR 大卷带(2000件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供信息。

    我知道 TPS65921B1ZQZR 未停产。

    但是、我正在等待有关 TPS65950和 TPS65910是否可以转移软件的答案。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您需要咨询处理器团队;我们没有参与软件开发。