This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817662/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: SN6501

我经常重新检查我们的设计原理图/PCB 等... UCC28780/SYNC 整流器产品的性能、符合设计指南 SLUSD12A

请参阅随附的 pdf:U4的 VCC1引脚上似乎缺少导线,因此 U7也不会出现偏置。

对吗?

另外:感谢您更新 XL 计算电子表格。 似乎仍有一些问题...但这是另一个问题...可能只发生在380V 直流(来自 PFC)且 几乎没有纹波的直流/直流情况。 如果您确实考虑线路纹波、它将大约为1200Hz、但理论上它应该为"0"...将会出现一些"开关频率纹波"...在100s kHz 时也很小。

-r

e2e.ti.com/.../missing_5F00_vcc1_5F00_u4_5F00_u7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U4 VCC1的偏置来自 NV6115 (U7) VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是的!

    然后、有几个2V 齐纳二极管将驱动节点降至所需的电压、看起来是这样的。

    我想发送一个屏幕截图、说明我们对使用 SN6501直接从转换器偏置这些器件的理解。 每个电压调节至5V 或任何所需的电压。

    我希望这不会与 TI 电路的工作发生冲突-您在不使用时肯定会降低功耗。

    我们没有这种情况。

    请告诉我、如果我向您发送该区域原理图的屏幕截图以供您发表评论

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个2V 齐纳二极管用于 VCC1、与您对 U4和 U7的要求有关、而不是几个。

    请按照我们的 E2E 要求、开始新的主题、提出您的新问题。