This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:短路机制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818019/bq76920-short-circuit-mechanism

器件型号:BQ76920

您好;

与 OV/UV 检测方法(每250ms ADC 结果一次)不同、短路机制实际上是一个 HW 比较器、它根据预编程的阈值持续监测感应电阻器、并在32kHz 周期内进行干预、我的理解是否正确? 如果是、这是否意味着放电启用将在1/32K 秒内下降?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    放电 FET 将在 SCD_DELAY 选项设定的时间后关闭。 选项包括70us、100us、200us 或400us。 由于使用32kHz 时钟对比较器进行采样、因此这些设置中的每种设置都存在一些差异-数据表的规格表中定义了每个设置的最小最大值。

    此致、

    Matt