This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:宽输入电压、2A 降压/升压、还有其他选项吗?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817914/tps63070-wide-vin-2a-buck-boost-any-other-options

器件型号:TPS63070

大家好、团队、

我正在尝试寻找具有以下要求的降压-升压解决方案、TPS63070是唯一的选择、在本例中、2A 将达到限制。 我们还有其他可行的建议吗?

VIN @ 4V-14V 或4V-22V

输出电压为5V、2A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    如果 Vin=4至14V 且 Vout=5V、2A 时、TPS630701是一个不错的选择。 它可以在输入电压为4V、环境温度高达85°C 时提供2A 电流。

    对于更高的输入电压范围、我们需要使用外部开关检查降压/升压控制器。

    2个输入范围的应用是否不同?

    此致、

    Julian