This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:禁用内部 LDO 的条件

Guru**** 2594330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817969/bq76930-conditions-disabling-internal-ldo

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我是否可以确认 BQ76930x 上处于运输模式的内部 LDO 的行为以及关闭哪些内部 LDO 的可能条件?

此外 、在器件触发上电复位之前、Vshut 电压是否保持在阈值以下的最短持续时间?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    LDO 在运输模式期间断电。 运输模式只为检测 TS1上引导信号所需的极小电路供电。 如果器件的某个电源电压低于 POR、则可以关闭 LDO。

    数据表中未指定器件进入 POR 的最短持续时间、但建议在器件处于正常模式后绝不允许器件进入此状态。 只能通过 I2C 发送运输模式设置来进入运输模式。 数据表中有以下注意事项声明:

    请勿在 POR 以下运行器件。 在使用 bq76940进行设计时、
    中间电压(BAT–VC10x)、(VC10x–VC5x)和(VC5x–VSS)必须各有
    切勿降至低于 VSHUT。 发生这种情况时、必须由发起完整的器件复位
    将所有三个中间电压(BAT–VC10x)、(VC10x–VC5x)和断电
    (VC5x-VSS)并通过向应用适当的 VBOOT 信号来重新启动
    TS1引脚。 使用 bq76930进行设计时、中间电压(BAT–VC5x)
    并且(VC5x-VSS)必须每一个都不能低于 VSHUT。 如果发生这种情况、则器件完全复位
    必须通过将中间电压(BAT–VC5x)和断电来启动
    (VC5x-VSS)并通过向应用适当的 VBOOT 信号来重新启动
    TS1引脚。

    此致、

    Matt