This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:如何在 UCC256303中禁用 OCP 保护

Guru**** 2549040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817119/ucc256303-how-to-disable-the-ocp-protection-in-ucc256303

器件型号:UCC256303

 我们将 ucc256303用于电池充电器应用。 系统每1秒重启一次、脉冲持续 到50ms (不会随机发生)(附加的图像黄色是输出电压、粉色是初级电流)。 我认为八分三是触发该静态电流 的,输出只有4安。 根据计算,OCP 设置为25安培。

我无法理解为什么这种现象是随机的。 是否有任何方法可以取消 OCP 保护、以便我们可以确认这是发生故障或其他任何情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet

    OCP3基于通过 ISNS 引脚测得的平均输入电流。  您是否认为由于 UCC256303仅以50ms 的间隔运行、OCP3正在跳闸?  为了确认 OCP3是否导致问题、我建议您测量 ISNS 电压、如果它超过 VISNS_OCP3 (来自电气特性)、则可能导致此关断。  确保 ISNS 引脚上没有噪声也会导致检测到的电压超过此阈值。  否则、在该引脚上添加一个小型 RC 滤波器会有所帮助。   有关此设计技巧和其他设计技巧的详细信息、请参阅此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua836a/slua836a.pdf

    我建议您考虑我们最新的 LLC 控制器 UCC256403。  该器件与 UCC256303相比具有代际改进、并且引脚对引脚兼容。  有关所做改进的详细信息、请参阅此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua966/slua966.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 中是否存在50ms 计时器的任何其他故障。 我在 Isense 引脚上看到、开关时有一点噪声、但仍然小于400mV。 是禁用它的任何方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navneet

    无法禁用 OVP3。  UCC25630中没有其他延迟为50ms 的故障计时器。   

    消除 OVP3阈值的最佳方法是确保引脚上有一个 RC 滤波器、以防止高频噪声进入、并减少谐振电容器感应电阻器 RISNS。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我还尝试 过 RC 滤波器仍然出现 ocp3故障。 但是、当我更改 IC 本身时、它工作正常。 看起来早期的 IC 显示出故障。